This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:更小的变压器?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23758, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304289/tps23758-smaller-transformer

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: TPS23753A、TPS23755

大家好、我们希望在空间非常受限的 POE 设计中使用 TPS23758。 参考设计中使用的变压器太大、特别是 Z 高度。  

为了减小变压器尺寸、我们可能必须移除次级偏置绕组、并采用非同步拓扑(与  TPS23753A 参考设计中使用的 www.coilcraft.com/.../pa6340.pdf 类似)。   

(1)我们在此拓扑中会看到的效率降低估算是什么?  

(2) 除了效率降低(负载调节、稳定性等)之外、非同步是否会影响任何问题?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的联系。

    (1)我们在此拓扑中会看到的效率降低估算是什么?

    假设输出为5V、2.3A、则当二极管正向偏置时、二极管的损耗为~2.3A x Vf、其中 Vf 可能~0.5V。考虑到占空比、 在13W 功率下、效率可能会下降2 - 8%。  

    (2)除了效率降低(负载调节、稳定性等)之外、非同步是否会影响任何问题?

    要使用 非同步拓扑、请使用 TPS23755而不是 TPS23758。 对于同步 FET 和次级侧的二极管、它们的 CP 引脚在内部是不同的。 您可以检查 TPS23755EVM 作为参考、并将其变为5V 版本。

    此致、

    帝昂