This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:用于确认电流限制运行的 Vout 与 Iout 曲线

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303121/lm25141-q1-vout-vs-iout-curve-for-confirming-current-limit-operation

器件型号:LM25141-Q1

专家、您好!

我们的客户正在考虑使用 LM25141-Q1。

然后、他们想了解此器件的电流限制行为。
为此、他们认为确认 Vout 与 Iout 曲线 是类似的、因为这是确认此行为的最佳方法。
我们不需要在特定条件下进行测量、因为他们只是想确认器件的行为。

那么、您能否提供这些数据?

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    LM25141-Q1具有数据表中所述的峰值电流限制。 我还没有看到它的实际 V-I 曲线。 但是、如果达到峰值电流限制、Vout 将会降低。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy-San、您好!

    问题是 Vout 会如何降低。

    例如、有两种主要的递减类型:砖墙式和折返式。
    此外、正如您在我的示例中可以确认的、即使输出减小类型归类为高于2类型、也可能有一些特定的行为、如有阶跃行为等...

    那么、您能否考虑提供这些数据?

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三和之

    这将是折返特性、因为 Vout 和 Iout 都会降低、然后进入断续模式。 砖墙需要一个 CC-CV 电路来实现恒定的 Iout、因为 Vout 会降低。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy-San,

    如果电流限制"类型"是折返的、则实际负载电流和 Vout 曲线将在曲线拐点附近有一些特定的行为取决于器件。
    因此、他们希望确认实际器件的曲线。

    那么、您可以考虑发出实际曲线吗?

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    在给定数量的峰值电流限制周期后、控制器将进入断续模式保护、因此没有实际的 V-I 曲线(请参阅数据表说明)。

    如果需要、请检查 EVM。

    此致、

    时间