This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:仅限 REG18 0.975V

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303653/bq76942-reg18-only-0-975-v

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76952

您好!

我有一个问题,我的8节电池监测电路,它是完美的工作,直到某个时候。
原理图如下所示:e2e.ti.com/.../8cellBQ76942monitor.pdf

与默认设置相比,我写入 OTP 一些更改,但在这之后,一切都运行良好超过2周,所以我确信这不是问题的根源。 但是、以下是我写入 OTP 的设置列表:
REG12配置:00 (默认值)-> 0D (新值)
REG0配置:00 (默认值)-> 01 (新值)
I2C 地址::00 (默认值)-> 60 (新值)
ALERT Pin Config::00 (默认值)-> 29 (新值)
TS1配置:07 (默认值)-> 0b (新值)

问题是在 I2C 总线上未检测到器件。 此外、稳压器(REG1)输出上没有3.3V 电压、我可以测量到 REG18引脚上的电压仅为0.975V、而非1.8V。我还尝试通过 TS2上的开关来唤醒 IC、但这没什么帮助。

出现此问题的可能原因是什么?

非常感谢、
此致、
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    REG18引脚出现1.8V 或0V 以外的电压是非常罕见的。  原理图看起来不错、新的配置值应该不会导致问题。  在该主题(((+) BQ76952:I2C 通信故障-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)中、客户报告了类似的问题。  

    我建议订购新的 IC。  如果您可以记住导致故障的任何异常行为、这对于潜在地诊断问题也很有帮助。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andria:

    IC 更换为新版本、目前一切正常。

    我有两个想法/问题...原理图上显示测量的是8节电池的电压、看起来8节电池放在一个封装中(平衡器组件有9个引脚)。 实际上我测量的是两个4S 电池的串联连接,我不能保证先连接"低"4节电池的平衡器,而不是连接"高"4节电池的平衡器。 可能还会发生首先连接"较高"4个电芯、而不是较低4个电芯的情况。 这是个问题吗?

    另一个想法是- I2C 通信线路会受到不远处电机的干扰/不必要的噪声。 这类噪音是否可以作为造成这类问题的原因?

    非常感谢、Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    对于第一个问题、我建议查看此常见问题解答、其中介绍了电芯连接指南: (+)[FAQ] BQ76952:将电池连接到 BQ769x2系列监控器-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    第二种情况、由于您使用 REG1来上拉 i2c 线、因此我要确保存在的任何噪声不能违反 REG1引脚(或其他器件引脚)的绝对最大规格。  我也会为通信线路推荐一个隔离器、但看起来您已经在使用一个隔离器。  

    如果担心电压瞬变、您可以探测 i2c 线路和 REG1引脚以查看是否可以记录任何可能导致 IC 应力的电压尖峰。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andria:

    如原理图所示-从硬件的角度来看、我将一些 VC 输入连接在一起(VC7、VC8和 VC9)、这是测量8节电池组电压时所需的。 但是、我没有在 Settings:Configuration:Vcell mode 寄存器中进行任何更改。 这是强制性的吗?

    非常感谢、此致、Dejan。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    是的、必须提供。  按照建议正确地短接电池、但必须在 Vcell 模式寄存器中反映这些更改。  请参阅 TRM (BQ76942技术参考手册(修订版 B)(TI.com))中的第13.3.2.19节

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、根据原理图、我的示例中的寄存器值应为 b1001111111或0x27F。  

    但是、我看到此寄存器中的配置位为1也启用对相应电池的保护。 我完全不想启用任何保护、我实际上只想测量现有的电压。 如果此寄存器中的位配置为1、我如何防止没有一个保护被触发?

    非常感谢、Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    我建议通读 TRM、了解电芯电压的不同保护和配置。  TRM 应该会详细说明器件是什么、而不能通过寄存器设置实现。  可以编辑/启用/禁用保护。

    为避免电芯受到保护、将 VCELL 模式设置为0将 向器件发送信号、即 所有输入均视为电芯连接。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andria:

    我通读 TRM 并了解电芯保护(通过配置 Vcell 模式寄存器启用)。 我看到有 CUV 保护(默认为2.8V)和 COV 保护(默认为4.35V)。 这些默认设置适用于我的应用。
    但是、我想理解一点。 如果我没有以任何方式更改 Vcell 模式寄存器(我保留零)、则可能针对短路的电芯输入触发 CUV 故障。 这一切可能发生吗? 我之所以提出这个问题、是因为我不在电路板上使用任何 FET、因为我不需要任何保护、所以如果触发 CUV、对于我的应用而言不重要。
    使用 BQ76942、我只想读取电芯的电压、并且该器件不会因任何原因进入关断模式、因此无需任何其他保护。

    非常感谢、
    Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    将 Vcell mode 设置为全0将告诉 BQ76952有10个电池连接到器件、对于任何电池都不需要保护。  这里的问题是、如果您要执行电池平衡、器件会认为所有10节电池都已连接、并将尝试平衡所有10节电池。

    此外、如果 Vcell 模式设置为0、但用户手动更改了"Enabled Protections"、则用户指定的保护将生效。  由于您没有 BQ76952控制的 FET 和保险丝、因此故障触发不是真正的问题。  

    您应注意关断模式。  我建议通过 TRM 确定哪些条件和寄存器设置可使 BQ76952进入关断模式、并对其进行相应调整。  

    例如、第 13.4.1.1节 Power:Shutdown:Shutdown Cell Voltage 讨论了将 Shutdown Cell Voltage 寄存器设置为值>0将如何导致器件在电池电压过低时关断。

    您可以根据需要将 BQ76952配置为在 ALERT 引脚上输出信号、以向 MCU 通知任何故障。  这样、即使 FET 未受器件控制、MCU 也可以在发生故障时根据 BQ76952的中断快速操作。

    此致!

    安德里亚