This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:当 UCC28C44在空载条件下启动时、它将出现断续模式、然后启动

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303950/ucc28c44-when-the-ucc28c44-start-up-at-no-load-condition-it-will-have-a-hiccup-and-then-start-up

器件型号:UCC28C44

大家好、

我的客户想 UCC28C44、他们发现当 UCC28C44在空载条件下启动时、会出现断续模式、然后启动:

您能帮助检查器件是否正确以及如何避免这一点吗 ?如果他们将此用于生产、这会有任何风险吗?

CH1 (黄色):COMP 电压 CH2 (绿色):CS 电压

 

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否分享原理图以及在进行该测试时最重要的显示 Vcc 波形? 可能是 Vcc 在空载时触发 UVLO。 此外、该断续模式开始后需要多长时间?

    谢谢你。