This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:TL783

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783, TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302301/tl783-tl783

器件型号:TL783
主题中讨论的其他器件: TPS7A4001

你好  

我们需要此器件、而且由于此器件已标记为 EOL

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelmajid:

    您能回答以下问题吗?以便我为您提供必要的信息。

    (1) GPN TL783下您需要的 OPN 是什么? (例如 TL783CKCSE3或 TL783CKTTR)

    (2)这是用于新项目还是现有项目?

    (3)在整个项目生命周期内、您需要的此器件的总数量是多少?

    获得这些答案后、我可以帮助您评估我们有哪些选择。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    C

    (1) GPN TL783下您需要的 OPN 是什么? (例如 TL783CKCSE3或 TL783CKTTR)   TL783CKC TL783CKTT TK783CKTTR     

    (2)这是用于新项目还是现有项目?

    (3)在整个项目生命周期内、您需要的此器件的总数量是多少? 40k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelmajid:

    您列出的3个器件中是否每一个都需要40k? 此外、此应用中 LDO 所需的最大输入电压和输出电流是多少?

    我将协同探究是否能够(1)提供已停产的器件以及(2)可能适合您设计的替代器件型号。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是40k 组合。 还有什么选择呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelmajid:

    TPS7A4001是另一种选择、但在不知道 LDO 的输入电压、最大负载电流和所需的输出电压的情况下、我不确定它是否符合您的系统要求。 您是否能够提供这些帮助?

    此外、您能否说明您需要的每个 OPN 的数量? 是 TL783CKC 的40k、 TL783CKTT 的40k 和 TK783CKTTR 的40k 吗? 还是意味着总共40k、其中一些混合的 OPN 相加最多40k (例如、TL783CKC 的10K、TL783CKTT 的10k 和 TL783CKTT 的20k =总共40k)?

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelsey ,

    这根本不会起作用。 使用这款新芯片时、我们无法重新设计电路板。 这不是同一个软件包.:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelmajid:

    了解、为了检查我们是否能够在不切换到不同器件/封装的情况下满足您的生命周期 数量需求、您能否说明您需要的每个 OPN 的数量?

    是 TL783CKC 的40k、TL783CKTT 的40k 和 TK783CKTTR 的40k 吗? 还是意味着总共40k、其中一些混合的 OPN 相加最多40k (例如、TL783CKC 的10K、TL783CKTT 的10k 和 TL783CKTT 的20k =总共40k)?

    此致、

    凯尔西·法尔