This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:基准输出不稳定

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280924/tl431-ref-output-is-not-steady

器件型号:TL431

戒律:

客户发现,添加额外2.2nF 电容时,TL431BIDBZ 的输出电压不稳。 请帮助检查它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    您在操作期间观察到的阴极电流 Ika 是多少?

    您的 Vcc 有何价值?

    哪个电容器是2.2nF 电容器、导致不稳定?C6?

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua:

    IKA 为2.6mA、Vcc 为12.2V。

    是的、移除 C6可以稳定工作。 更改新电容器也可能导致 TL431不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    您的电源条件看起来不错。 我担心您正在违反下面曲线 A 中表示的稳定性边界条件、该条件从大约6.5nF 开始。  这是由 2.2nF 电容器和系统内任何其他寄生电容组合导致的。  

    您尝试过的新电容器是什么?

    您是否可以尝试使用小得多的电容器(<1nF)或大得多的电容器(>10nF)?

    谢谢。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua:

    很抱歉延迟回复。 客户尝试使用了小电容器、它可以很好地工作。 2.2nF 也不在曲线 C 中。

    到目前为止,客户的问题是:他们 在许多项目中使用这些参数,仅在最近发现故障。 您能帮助提供您的建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    我 无法明确这之前起作用的原因、但通常您需要距离边界条件至少一个数量级、以避免任何温度、制造误差和设计误差故障。 这三个条件中的一个很可能导致这个案例不起作用。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua:

    您是否知道哪个参数会影响此问题? 客户想知道它的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    它有多个参数:热稳定性、阴极电流和负载电容。

    谢谢。
    约书亚