This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:快速输出切换不起作用、是否因为 IN1降至 VREF 以下而发生模式更改?

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300649/tps2121-fast-output-switchover-not-working-is-there-a-mode-change-because-in1-is-dropping-below-vref

器件型号:TPS2121

您好、TI 支持团队、

我们有一个基于 TPS2121和双12V 输入的原型。

我们希望使用快速切换、但出于某种原因、切换需要超过400ms。

CP2连接到连接到3.3V 待机电源的10k 分压器、因此 CP2为~1.65V。

PR1通过10K/2.2K 分压器连接到 IN1 (12V)、导致切换电压为9.15V。

如果 IN1降至9.15V 以下、TPS2121应快速切换到 IN2。

 

要启用"快速切换"、PR1和 CP2需要高于 VREF (1.09V/1.11V)。

这在 IN1可用时有效、但当 IN1降至0V 时、这种情况会迅速变化。

TPS2121是否会从 XCOMP/XREF 模式更改为 VREF 模式(请参见屏幕截图)?

在这种情况下是否仍能保证快速开关?

想象一下从超过 CP2阈值(在我们的电路中为1.65V)到超过 VREF 阈值(1.09V)的时间对于 TPS2121来说太短而无法切换。

数据表中的10.4示例使用电阻值稍有不同的相同电路。 它如何工作?

我们是否应该在 IN1输入上增加更大的电容器来强制 IN1电压缓慢下降并为 TPS2121提供更多的切换时间?

或者我们是否应该更好地使用更高的 CP2电压电平来延长两个阈值之间的转换时间?

 

我还观察到200ms 范围内的长转弯时间。 CSS 电容器如何影响导通时间? Css = 1uF 时的典型导通时间是多少?

 

非常感谢任何帮助。

 

非常感谢

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    欢迎使用 e2e!

    只要 CP2 > VREF、器件就会使用快速切换。 IN1和 IN2由什么供电? 由于输入或输出电容不足、输入或输出电压在切换期间可能会下降。 您能否附加在捕获了 IN1、IN2、OUT 和 ST 的情况下发生的这种情况的波形?

    至于开通时间、它是 VINx 和 SS 电容的函数、200ms 听起来适用于您的电路。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    两个输入都采用恒定的12V 电压供电、而且两个输入都没有压降。 当 IN1上的电压降至0V 时、我在输入 IN2上看到了一些噪声。  可能高 ST 电阻(增加迟滞)也会在我们的设计中修复它。

     

    当前布局将 ST 引脚接地、我无法将其从地移除。 重新设计正在生产中、我们预计将有更多的测试和测量选项。

    我会告诉您结果。

     

    也许您可以帮我解答其他问题。

    在 VCOMP 模式下、内部电压比较器用于选择最高电压电平的输入。 VIN1 > VIN2的阈值可在0至600mV 之间指定。 我假设当两个输入具有相同的电压电平(例如、两个12V)时不建议采用此模式。  请确认、是否存在高风险、即由于存在电压纹波(例如切换)、比较器可能会在两个输入之间连续切换?

     

    谢谢

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我明白了、好的-是的、如果向 ST 添加迟滞电阻有帮助、请告诉我结果。 我在这里还有两个问题:TPS2121上有任何输入/输出电容吗? PR1上是否有任何电容?

    建议同时使用输入和输出电容、但 PR1上的电容会导致意外运行、因为 VIN1下降时会延迟切换。

    TPS2121内置了 VCOMP 模式的迟滞、从而减少频繁开关的机会。 但是、是的、在这种情况下、由于电压纹波、电源弱或缺少输入电容、仍可能发生频繁开关。 在这种情况下、最好使用 XCOMP、正如您正在使用的那样、尤其是因为它可以实现快速切换。 使用 XCOMP 模式时需要注意的一点是、由于 PR1/CP2比较器中没有迟滞、该器件尤其容易频繁开关。 添加您提到的 ST 电阻将有助于做到这一点。

    谢谢。

    帕特里克