This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:替换为具有接近2 mA 充电终止电流的电池充电器

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24050, BQ25792, BQ25100, BQ25629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303148/bq25792-replacement-with-a-battery-charger-featuring-charge-termination-current-near-2-ma

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25100、BQ24050 BQ25629

大家好!

我在设计(1节电池)中使用 BQ25792电池充电器、其终止电流为2 5 mA、远低于 BQ25792提供的40 mA。  

是否有 类似的电池充电器具有如此低的电流终止值?

祝你一切

顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Newton:  

    对于输出电流能力超过1安培的充电器、难以测量此类低终止电流。  您的单节电池应用需要 BQ25792的哪个功能?  高输入电压?  多路复用输入? 我们还有许多其他充电器、这些充电器大多是线性的、在达到2.5mA 精度方面具有更好的变化。  例如、BQ25100 250mA 线性充电器可以实现低至1mA 的终止电流。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。 如果可行、我想拥有以下特性:I2C 控制型、 锂离子聚合物、 USB BC1.2、SDP、CDP、 DCP 检测和电源路径管理。

    Besr 愿望、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Newton:

    因此、充电器的最大输入电压是5V USB?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、Jeff。

    此致、

    牛顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是否有关于电池充电器的合适 P/N 的提示?

    此致、

    牛顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Newton:

    遗憾的是、我们没有带 I2C 控制的充电器、ITERM 向下至2mA 和 D+/D-。  最接近的选项是:

    具有 D+/D-但不具有低至2mA 的 I2C 或 ITERM 的 BQ24050线性充电器。

    具有 I2C 和 D+/D-但 ITERM 不低于2mA 的 BQ25629开关模式充电器

    BQ25100线性充电系列、ITERM 降至1mA、但不具有 D+/D-或 I2C。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    可能可以选择 BQ24050。 我想它将 ITERM 向下至2 mA。 我将丢失 I2C。 即使是带5 mA of ITERM 的 BQ25629、其声音也比 BQ25792的40 mA 更好。

    通过查看 BQ24050数据表、在我看来、如果我将40 mA 用作快速充电电流(ISET)、终止电流可能为2 mA。(ISET 的5%)

    ISET 的40 mA 值和对应于 ISET 5%的端接电流可以在以下摘录中找到:

     如  BQ24050数据表中的第7.5.1节 PRE_TERM 规定:"端接可设置为 ISET 设置的编程输出电流电平的5%和50%之间"、和 表5-1。 引脚功能显示 ISET 对快速充电电流设置进行编程。 ISET 至 VSS 之间的外部电阻定义了快速充电电流值。 范围为52.3k (10 mA)至540 Ω(1A)"。

    请检查我的推理是否有效?

    此致、

    牛顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Newton:

    我认为您是对的。  我在下面进行了计算、但仔细检查了一下。

    请注意、D+/D-仅 检测 SDP 或不检测 SDP。  如果不是 SDP、则输入电流根据 ISET2引脚设置进行限制。

    此致、

    杰夫