This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:建议使用电量监测计来控制3个 LED

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00669, BQ24072, TPS62840, BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303655/bq34z100-advise-on-fuel-gauge-to-control-3-leds

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:TIDA-00669bq24072TPS62840、、、

大家好,

为了满足我的需求、我修改了 TIDA-00669设计(具有电量监测计的500mA 无线充电器 Booster Pack)、使用了 bq24072、而不是 BQ27421、后面是 TPS62840、但不使用电量监测计。 在这种组合中、一切都运行正常。

现在、我想使用另一个电量监测计、以便我的 MSP430主机节省能源和工作时间。

我只需要考虑电池的状况、并在3个指示灯上显示它、指示"充电正常"、"电量低"、"几乎耗尽"。

TI 提供的选项非常丰富、但我已找到 bq34z100
数据表中有一个称为"单节锂离子和5 LED 显示屏"的电路、我将以该电路为基础。

但是、我是这个问题的新手、我不确定 bq34z100是最佳选择。

我真的不知道要完成这样一项简单的任务、是否需要电量监测计。

您能给我一些建议并指导我如何选择合适的器件吗?

提前感谢!
古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    是的、BQ34z100支持外部 LED。 但是、不是我们提供的唯一能够做到这一点的监测计。 如果您访问下面提供的链接、在外部容量指示下、可以筛选支持外部 LED 的产品。  

    电池电量监测计产品选择| TI.com

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的快速回答!

    与此同时、我发现 BQ34z100的 最小 电池容量为 800 mA 、
    因为我的电池只有500 mA 45,我想,这将不起作用。 但是、BQ34Z100-G1将会进行处理。

    在发送给我的列表中、我还过滤掉了 BQ40Z50-R2、 BQ4050 和 BQ40Z50-R1

    如果需要进一步的帮助、我还会再来、但正如我看到的、与 TI 通常情况下一样、有关这方面的文档非常出色。

    来自德国的最棒的问候!

    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    还有一点需要补充、BQ34z100、BQ34z100-G1和 BQ34z100-R2之间的差异是该器件上的固件。 任何固件版本都可以上传到 BQ34z100的任何版本。 这三种器件都具有相同的硬件、应支持下面链接的 BQ34z100-R2产品文件夹中列出的100 mA。  

    BQ34Z100-R2数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Evan,这是一个非常有用的信息!
    此致、
    古斯塔沃