This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:OTG

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304423/bq25882-otg

器件型号:BQ25882

大家好、

BQ25882在 OTG 模式下运行时、应该 将 ADC 转换为单次转换还是连续转换? 如果是单稳态转换、我应该如何设置它? 当 ADC 在单次触发模式下转换时、发生故障、故障情况下的 REG 如下所示。

OTG_FLAG 为1、但 VBUS_STATE 为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京国

    两种配置都应该起作用。   单次触发模式将降低功耗。

    我们已经在 EVM 上查看了这种情况、并且不能重复该问题。

    测试是使用 EVM 还是客户电路板/软件运行的?

    OTG 功能是否可以正常工作?