This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:此器件的实际静态电流是多少?

Guru**** 2927970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304525/ucc27531-what-is-the-actual-quiescent-current-for-this-part

器件型号:UCC27531

您好!

我正在 设计必须将空闲电流保持在绝对最小值的电路。  除了模糊的"UCC2753x 具有非常低的静态电流(小于1 mA)"之外、UCC27531DBVR 的数据表没有静态电流。 您能提供一个更具体的数字吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dmitry。

    数据表中的下图描述了 VDD 为18V (标称电压)时静态电流与温度的关系:

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我漏掉了那个。 搜索的是"静态"、而不是"运行"。 谢谢你。