This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814EVM:在 UFP 端口上无 VBUS 连接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25814EVM, TPS25814, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303042/tps25814evm-no-vbus-connection-at-ufp-port

器件型号:TPS25814EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25814TPS65988

您好!  

我目前正在开发包含三个端口的 USB 底座设计。 一个端口将用于为 Android 平板电脑充电、第二个端口将被指定为 USB 摄像头、第三个端口将用作 USB 电源输入来为系统供电。 USB 相机将从平板电脑/USB 底座获得电源。 我希望在将数据传输到平板电脑的同时、允许在数据传输期间对平板电脑充电。

为实现此目的、我计划使用 TPS25814 IC、并参考了 TPS25814EVM 进行设计。 根据上面的方框图、平板电脑必须连接到 DFP 端口进行充电、而 UFP 端口将连接到 USB 摄像头、需要电源。 值得注意的是、在此配置中、UFP 端口上没有 VBUS 连接。 我需要帮助来解决这个问题。 是否建议直接连接 UFP 和 DFP 之间的 VBUS 或对其进行短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、  

    TPS25814EVM 上的 UFP 端口(J3)是纯接收端口、不能用于为 USB 摄像头充电。 J3端口的用途是提供从主机设备(例如笔记本电脑、计算机等)到 DFP 源端口(J2)的直通数据、该端口可模拟支持 USB 数据和5V/3A (15W)功率输出的 Type-C 源端口。 EVM 本身由桶形插孔供电、有关设计详细信息、请参阅用户指南第13页: https://www.ti.com/lit/ug/slvuc37/slvuc37.pdf?ts = 1702495725820&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS25814EVM 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    感谢您的答复。

    我已经查看了第13页中的 EVM 设计详细信息、但我的问题是修改该设计以适应我的特定应用。 如果 TPS25814似乎不适用于此类修改、您能否推荐一款更适合我的需求的替代元件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、  

    我不建议端口 J3和 J2之间的 VBUS 短路、因为这可能会导致两个端口发生过流(如果两个器件都消耗一些功率)、并且如果一个端口已经供电、会导致两个端口上的 VBUS 带电。 根据 Type-C 规范、在建立正确连接之前、VBUS 不应在 VBUS 引脚上具有任何电压。

    TPS25814是一款单端口 Type-C 解决方案、如果您想要实现双端口、我建议使用另一个 TPS25814EVM (用于仿真第二个端口)、或者您可以查看 TPS65988 PD 控制器、但该器件可能会因您的应用而过载。

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的帮助。

    此致、

    P·拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    没问题、我将继续、关闭该线程。 如果您需要其他支持、请打开新主题、以便我们更好地跟踪!  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林