This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:关于阴极持续电流和阴极电流

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298103/lm431-regarding-cathode-continuous-current-and-cathode-current

器件型号:LM431

尊敬的专家:

我的客户对阴极连续电流和阴极电流有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

(1)在绝对最大额定值范围内
对连续阴极电流进行了-10mA ~+150mA 描述
这种"连续"状态代表什么类型?
(是否是连续的一段时间? 平均? 瞬时?)

(2)运行条件
阴极电流被描述为1.0mA 至100mA
电流此时(在特定时间段内持续)的状态是怎样的? 平均? 瞬时?)

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    1)持续是指器件在稳定状态下运行并且没有快速转换。

    2) 2) 100mA 是器件在永久开启时保证能够处理的连续和瞬时最大电流。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    感谢您的答复。

    我了解。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    客户有一个其他问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    短期浪涌电流或浪涌电流超过连续阴极电流的值是否可接受?

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    客户期望电路中的最大浪涌电流是多少?

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    感谢您的答复。

    我可以从客户那里获得浪涌电流的波形。

    这个波形可以接受吗?

    垂直:100mA /单位、水平:200us /单位

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    如此大的浪涌电流将损坏器件。 我不建议超过绝对最大额定值。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    感谢您的答复。

    我知道不建议使用、因为会重复输入超过绝对最大额定值的电流。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    客户有一个额外的请求。

    您能建议是否可以使用 LM431。

    20mA / div 200us/div

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    仍然不建议超过最大额定值、但对于较短的时间、可能是可以的。 客户应测试几个设备是否出现故障。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    感谢您的答复。

    我会回答、还是不推荐给客户。

    您能告诉我是否有任何标准(次数、电流、脉冲宽度)来确定何时超出绝对最大额定值。

    必须满足哪些条件才能确定是否可以使用该器件?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    他们可以尝试类似这样的电路来减小器件检测到的电流。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    感谢您的答复。

    当超过绝对最大额定值时、没有指南。

    我将要求客户考虑更换电路。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市