This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:CB (IEC 62368-1)

Guru**** 2506795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2543, TPS2544, TPS2549, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302857/tps2549-cb-iec-62368-1

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件: TPS2546、TPS2547 、TPS2544、TPS2543

您好!

TPS2549是否具有 CB (IEC 62368-1)测试报告和认证?

请通过邮件发送给我。

JeffYC.Yang@arrow.com

杰夫

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    让我向团队核实一下、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚在我发送回复时听到团队的回复。 很遗憾、我们没有针对此器件的此认证。 我们的上一代器件(TPS2543、TPS2544、TPS2545、TPS2546和 TPS2547)具有该认证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我是否可以知道为什么 TPS2549没有  CB (IEC 62368-1)测试报告和认证?

    其他 TPS254x 所有系列都具有  CB (IEC 62368-1)测试报告和认证。

    或者它有 CB (IEC 62368-1)的测试计划?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我不知道我们没有 针对 TPS2549进行 IEC 62368-1测试报告和认证的原因、但目前、我们未计划获得该器件的认证。  

    TPS2546和 TPS2547是非常相似的器件、它们都具有此认证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我们需要支持 Apple 分频器模式3、TI 是否有其他产品可以支持 Apple 分频器模式3和 IEC 62368? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    来自我们团队的 Matthew 回复了您发送给团队的电子邮件。 请告知我们他的提案是否满足您和客户的需求。