This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303884/tps25751-tps25751

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS65994AD

TPS25751D 解决方案是否是用于在笔记本电脑等设备中实现 USB PD 3.1的解决方案? 您是否有 适用于 PC 和笔记本电脑( 例如 TPS65994AD)的 Intel 或 AMD 参考设计的 USB PD 3.1解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    TPS25751适合仅需电源的应用、例如电池充电器、蓝牙扬声器等个人电子产品、以及不需要 DisplayPort、Thunderbolt、USB4等额外交替模式的其他电器。  

     需要什么样的参考设计(Intel 或 AMD)以及需要哪些其他项目要求(端口数、最大功率、支持交替模式)?

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否 为笔记本电脑应用提供 USB PD 3.1解决方案? USB PD 3.1似乎出现在新的 MSI Prestige 16 AI Studio B1V。 我正在寻找一种类似于 TPS65994AD 的双端口笔记本电脑解决方案、同时支持 USB PD 3.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我们建议与 Intel 或 AMD 合作、了解他们的 USB PD 建议适用于您正在设计的 SoC。 在此处、您可以联系您当地的 TI 代表、了解有关我们适用于 Intel 和 AMD 的 PC/ NB 产品的更多信息。

    谢谢。

    Matt Schafer