你好
我正在设计800V-48V 电源电路。
首先、我将设计一个使用降压转换器将800VDC 降至400VDC 的电路、并使用 LLC 谐振电路转换400VDC-48VDC。
在降压转换器中、功率非常高、以至于无法使用内部开关 IC 实现、因此我计划使用外部 SiC MOSFET、栅极驱动器和 PWM 控制器来实现。
已选择 SiC MOSFET 和栅极驱动器、但尚未选择控制器。 我要使用 TI 的 LM5088。 它是否适用于我的系统? 如果没有、是否有适用的控制器?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我正在设计800V-48V 电源电路。
首先、我将设计一个使用降压转换器将800VDC 降至400VDC 的电路、并使用 LLC 谐振电路转换400VDC-48VDC。
在降压转换器中、功率非常高、以至于无法使用内部开关 IC 实现、因此我计划使用外部 SiC MOSFET、栅极驱动器和 PWM 控制器来实现。
已选择 SiC MOSFET 和栅极驱动器、但尚未选择控制器。 我要使用 TI 的 LM5088。 它是否适用于我的系统? 如果没有、是否有适用的控制器?
谢谢!
谢谢 Ryan。 我查阅了 TI 的一些控制器、发现许多控制器的 SW 引脚都连接到了开关节点。 但在我的系统中、开关节点处的电压和电流为800V、电感器中的电流(平均电流)约为5.5A。 通过查看数据表、我们发现大多数 SW-GND 的最大额定值是不合适的、大约为75V。
这是我第一次设计这样的高压系统、但集成 IC 几乎不可能使用、我不得不使用外部开关和栅极驱动器。
控制器的 VIN 电压将由另一个15V 辅助电源施加。
是否有任何资源可以帮助我连接栅极驱动器和控制器?
嗨、 Tae-Wan:
请参阅下面指向 PWM 控制器的链接。 根据您的电源需求和拓扑、您可以筛选并找到满足您需求的最佳 PWM 控制器。
谢谢你。