This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:D+/D-引脚 ISN't USE

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298743/bq25886-d-d--pin-isn-t-use

器件型号:BQ25886
主题中讨论的其他器件: BQ25798

大家好!

我的客户不使用 BQ25886的 D+/D-引脚。

除了相关主题外、我是否可以短接 D+和 D-以仅通过 ILIM 电阻器限制电流?

[条件]

VIN = 5V (USB)

输出电压= 8.4V  

输出电流= 1A

ILIM = 2.0A

此致

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryusuke

    我正在进行此项工作、不久将进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的答复。

    如果您能回答、我会很感激。

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryusuke

    BQ25886 D+和 D-引脚可以连接在一起(短接)、这会将 VBUS 输入配置为专用充电端口(DCP)。

    在 DCP 配置中、充电器输入电流受 ILIM 引脚限制。   

    输入电流优化器(ICO)在 DCP 模式下处于活动状态、这可以防止输入源过载并可能降低 ILIM 电流设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Bill,  

    我有一个问题、如果我要对  BQ25886 IC 使用 DCP、同时使用 D+和 D-引脚进行电源协商、我可以做什么?

    我使用的是 BQ25886 IC。

    谢谢。

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,帕斯  

    很抱歉这件事上的延误明天会回到你的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,帕斯

    我有一个问题,如果我想将 DCP 用于  BQ25886 IC,同时又想使用 D+和 D-引脚进行电源协商,我该怎么办

    Bill J --在这种情况下,最好连接 D+和 D-,以允许与适配器进行电源协商。  可以添加一些多路复用器电路、这会变得越来越复杂。 不要认为您具有在配置之间切换的控件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我想用它实施电源协商方案;我喜欢不同电流下的5V/9V/11V/12v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,帕斯

    BQ25886最大输入电压为6.2V、不会从较高输入电压中受益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我需要一个能够  在不同电流下提供5V/9V/11V/12V 的独立 IC。 你能告诉我吗?

    谢谢。

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,帕斯

    此 IC 是否将与 BQ25886配合使用、还是这是另一个应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    是相同的、但我需要不同的 IC。 我的目的地是以上述电压和电流为2S1P/2S2P 锂离子电池或智能电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,帕斯

    了解一下 BQ25798、这是一款降压/升压转换器、它具有您所期望的输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的答复。 我需要一个独立 IC、而不是 I2C 控制的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查这些问题:

    还要仔细检查:

    1.) 独立 IC、无 I2C

    2.) 输入能够提供  5V/9V/11V/12V

    3.) 为 2S1P/2S2P 锂离子电池或智能电池充电。

    4.)  Vout = 8.4V、 Iout = 1A、ILIM = 2.0A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查这些问题:

    还要仔细检查:

    1.) 独立 IC、无 I2C

    2.) 输入能够提供  5V/9V/11V/12V

    3.) 为 2S1P/2S2P 锂离子电池或智能电池充电。

    4.)  Vout = 8.4V、 Iout = 1A、ILIM = 2.0A

    [/报价]

    您好、Bill。

    我只想对第四个标准进行更正。 即 IOUT = 3A/3.35A (最小2A)、ILIM = 4A (最大值)。

    谢谢。

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,帕斯

    了解 BQ2417X 系列:

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html#-1=BQ2417%3Bfalse&sort=-1;desc&