This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:如何提高噪声性能

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: REF54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304189/ref5050-how-to-improve-the-noise-performance

器件型号:REF5050
主题中讨论的其他器件: REF54

团队成员

对于 REF5050、我们如何提高其噪声性能?添加 RC 滤波器?并在 RC 之后添加跟随器? 但跟随者需要在噪声性能方面更加精确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于放大器、它的噪声也许不低于基准?μ V、这会导致噪声更加严重吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    改善 REF5050的噪声的方法有多种、我将在下文中详细介绍。 这里 REF5050的应用是什么? 您期望或希望获得什么噪声性能?

    1.新的引脚对引脚替代 REF54:改进了噪声性能(噪声为0.45ppm p-p 或0.11ppm p-p、具有滤波)、当 TEMP 引脚 不使用时、引脚对引脚兼容 REF5050。 有关更多信息、请访问 https://www.ti.com/product/REF54 

    2、TRIM/NR 引脚:从 TRIM/NR 引脚到接地添加一个电容器可以改善输出噪声水平。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表的第9.3.4节:

    3.负载电容器(CL)的等效串联电阻(ESR):如数据表中所述、CL 的等效串联电阻(ESR)值必须小于或等于1.5 Ω、以确保输出稳定性。 为了最大限度地降低噪声、CL 的建议 ESR 来自1 Ω 和1.5 Ω……  如果电容器的 ESR 不够、则必须增加一个与输出电容器串联的额外电阻器。  为输出电容器串联电阻器是可选操作。

    4.布局指南(数据表第12.1节):可以在输出端和接地端之间并联一个高频1-μF 电容器来滤除噪声并作为数据转换器帮助切换负载。

    根据您尝试获得的噪声级别、其中一个选项可能比其他选项更好。

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当连接到 ADC 时正在使用高采样率时、通常会在电压基准的输出端使用缓冲放大器。 它会增加噪声、因此如果需要、应使用低噪声、低失调电压缓冲器。 REF5050是与 ADC 还是 DAC 搭配使用?