This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:模式更改

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303918/tps2549-mode-change

器件型号:TPS2549

您好!

当 TPS2549在 CTRL1/2/3 = 1/1/1 CDP-SDP 自动切换模式下工作时。

如果在充电期间这一次、那么我们将模式更改为  CTRL1/2/3 = 0/0/1模式,这种行为是允许的? TPS2549是否会主动检测模式引脚的变化并复位充电?

或者说、我们需要先禁用 TPS2549、再更改模式、再启用 TPS2549。

谢谢!

杰夫

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有一个问题、当  我们设置 CTRL1/2/3 = 1/1/1 CDP-SDP 自动切换模式时。 图1是 DP/DM 波形的正常运行状态。

    图1.

    通道1:DM

    通道2:DP

    但有时我们连接 iPhone 发现 Vbus 有5V 但没有充电。 120mV 左右的 DM 似乎是锁存。

    图2.

    通道1:DM

    通道2:DP

    我会通过隐私声明传递原理图。

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    无需重置器件即可更改模式。 数据表中的第8.4.1节 指出"TPS2549监控 CTL 输入并转换到其命令进入的任何充电模式。"

    我认为您观察到的是 iPhone 问题、而不是 TPS2549问题、因为某些 iPhone 需要主机来枚举。 如果没有主机控制器、某些 iPhone 将不会消耗电流。  

    1. 您是否已将主机控制器连接到 TPS2549?
    2. 您正在使用哪款 iPhone 进行此测试?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    什么是"需要主机枚举"?

    1. 您是否已将主机控制器连接到 TPS2549?

          =>是、我们输出 DP_OUT/DM_OUT 连接到 USB 集线器 VL822。

             那么、我们如何通知主机控制器执行一些操作来让 iphone 充电?

        2.您在测试中使用的是哪款 iPhone?

          =>我需要你稍后检查和反馈.

    谢谢!

    杰夫