This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:DCR010505U 无输出

Guru**** 2530140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295173/dcr010505-no-output-from-dcr010505u

器件型号:DCR010505

上面是我的 DCR010505U 器件的原理图、

它用于为我的 CAN 总线加电

但在上电时、我们在 DCR010505U 上没有看到任何输出、Verc 为0.23V

已测试2个芯片、它们具有相同的症状。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    感谢您分享原理图。 请在 ENABLE 和 Vrec 之间连接一个10k Ω 电阻器、看看它有什么作用。  

    让我知道情况如何、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua  

    从数据表中可以看出、这不是必需的。  
    但尽管如此、我们将尝试连接一个、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    我们添加了10K 电阻器、但仍然无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    感谢您尝试该潜在修复。 为了让我们能够更好地诊断您的问题、请发送您设计的布局快照 以及此器件的示波器截图。 在示波器屏幕截图中、请捕获:

    VREC

    ISO-5V

    VBUS

    输出电流

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有范围。  

    但我们测量到 Vrec = 0.23V

    ISO-5V = 4.9V

    VBUS = 0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    感谢您发送这些 布局图。 看到下面有点困难。 能否发送带隔离层的布局?

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    将此线程关闭为不活动。 如果您仍需要更多帮助、请随时重新打开此主题。

    谢谢!

    约书亚奥地利