This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:IC LM25184为什么会振荡?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296253/lm25184-why-might-the-ic-lm25184-oscillate

器件型号:LM25184

您好!

我使用上述 IC 构建了栅极驱动器电源、但遇到了问题。 一切都可以在没有任何负载的情况下完美工作、但一旦栅极驱动器开始开关、设备就会发出可闻噪声、并且台式电源在 UVLO 限制附近徘徊、消耗满载电流。 输出负载的切换将暂时停止、然后恢复、之后再次停止。  

由于某种原因、它几乎就像切断了 UVLO 一样。 我不确定这是什么、但可能与 UVLO 限制有关、或者可能是器件的谷底开关问题。 是否有人建议可能导致此问题?  

电流限制会触发 UVLO、但事实并非如此、因为该电路消耗的功率可忽略不计。  

该电路与数据表中的电路完全相同、但我们在 EN/UVLO 引脚上使用了分压器。  

谢谢。

JM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JM、您好!

    感谢您的提问。  

    请发送您的原理图、布局和问题波形、以便我们更好地为您提供帮助。 在波形示波器屏幕截图中、请包含 EN、VIN、SW 和 VOUT 信号。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JM、您好!

    由于不活动而关闭此线程。 如果您需要更多帮助、请随时再次打开该主题。

    谢谢!

    约书亚奥地利