This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:C3电容

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303552/tlv62585-c3-capacitance

器件型号:TLV62585

大家好!

我們使用 我们将 TLV62585用于3.3V 轉 转换为1.8V應用3 μ A 应用。

SPEC建議值 建议值 C3是 为22pF,想請問是否可以使用  我想问它是否可以为18pF?

謝謝 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva:

    感谢您使用 E2E、

    [quote userid="460981" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303552/tlv62585-c3-capacitance SPEC建議值 推荐值 C3是 是22pF,想請問是否可以使用  我想问它是否可以是18PF?

    为了改善负载瞬态响应、22pF 适合1.8V 输出应用、但您也可以使用18pF。 这应该不是一个问题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

    如果我们将 TLV62585用于负载范围为0.9A 至1.2A 的5V 至0.9V 转换应用、我想询问是否将 C3设置为18pF。 或者、是否有 C3的建议值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva:

    前馈(Cff)将影响阶跃负载性能。 Cff 较高将导致上冲/下冲较低、但会延长恢复时间。 要计算 Cff、请参考下面的公式。

      T = CFF *(RFB_DOWN)

     T:2200ns

     Cff:前馈电容器