This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:用 BQ25708替代 BQ25700AEVM

Guru**** 2522210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25700A, BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302607/bq25708-replace-bq25700aevm-with-bq25708

器件型号:BQ25708
主题中讨论的其他器件:BQ25700A,BQ25756

您好!

相关问题建议将 BQ25700A 替换为 BQ25708。 当更换 BQ25708时、除了 NC 的5引脚外、引脚排布是一样的、只需更换电路板就能操作吗? 此外、数据表说明了 BAT 温度热敏电阻监测、但您能告诉我哪个端子可以用于监测吗?

充电 IC 所需的功能如下。
・可进行电池温度监测
・充电 IC 的温度管理
・μ V 充电电压:8.25V
・要充电的电池:锂离子电池(2节)

作为上述问题的背景信息、我们正在考虑评估 EVM 上的 BQ25708、但如果除 BQ25708之外、有一个充电 IC 适合上述条件、我想知道。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我不清楚你的意思是"暗指更换主板而不修改主板"。 您能解释一下吗?

    此外、我在 BQ25708和 BQ25700A 的数据表中找不到"热敏电阻"一词。 这些充电控制器没有电池温度传感器引脚。 您能否说明您在哪个数据表中找到了 BAT 温度热敏电阻监测?  

    如果您需要使用 TS 引脚进行电池温度监测、则可以选择 BQ25756。 您也可以使用 JEITA 温度指南为电池充电。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Munir、

    我不清楚你的意思是"暗指更换主板而不修改主板"。 您能解释一下吗?

    [/报价]

    我想知道是否可以通过更换 IC 来评估 EVM。
    我认为无需更改 EVM 上的电路、因为除了引脚5外的引脚分配是相同的。

    下面是黄色标记。 数据表中没有提到"BAT 温度热敏电阻监测"、所以这是不是个错误?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的澄清。 是的、您可以替换 EVM 上的 IC。

    您提供的屏幕截图来自我建议的 BQ25756。  您的原始问题与 BQ25708和 BQ25700A 有关。 所有器件都没有任何 BAT 温度热敏电阻监控功能、数据表中也没有提及。  

    您是否在原始问题中参考了 BQ25756数据表?

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Munir、

    抱歉、我附上了错误的图像。
    BQ25708产品页面显示"BAT temp thermistor monitoring"、但数据表没有。 这是产品页面上的拼写错误吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您指出。 这是一个拼写错误。 我们会尽快修复。

    此致、

    穆尼尔