This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:180度相移运行

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300082/tps62442-q1-180-degree-phase-shifted-operation

器件型号:TPS62442-Q1

您好!

我的客户希望将 TPS62442-Q1用于双路输出应用、但他们担心 EMC。 能否详细介绍相移操作以及 SS 如何与相移功能配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您联系我们。

     TPS6244x-Q1中的双内部降压转换器以相同的开关频率运行。 但是、转换器2的内部时钟信号相移了180度。 1的开关频率。 这意味着转换器2仅在转换器1开关周期的中点开始开关。 例如、IC 设置为在2.2MHz 下运行。 相对于转换器1、转换器2高侧 FET 只会在~220ns 延迟后开通。 我希望下面的图表有助于显示两个转换器的开关行为.

    展频时钟 (SS)功能还有助于 降低转换器的 EMI 发射、这是通过 将开关频率提高到比 RCF 设置的标称值高20%来实现的。 这有助于降低在转换器中看到的峰值输入电流。  

    请访问以下应用手册链接、详细了解以180度运行两个转换器的效果。 相位差(第8页)和 SSC 功能(第14页)。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaeg8/slvaeg8.pdf?ts = 1701863983487&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这只是一个温和的提醒。 您还有疑问吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    没有后续行动。 感谢您的评分

    谢谢。

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的确认。  

    我现在将关闭该主题。

    此致、

    Excel