主题中讨论的其他器件: BQ25181
您好!
我们在客户设计中使用 BQ25180电池充电器 IC。 我们在生产中遇到了问题、因为当电路板从装配线进入时、很多电路板根本无法工作。 BQ25180芯片似乎没有正常工作。 当我们将电池(3.5至4.2V)连接到电池引脚或将电源(5V)连接到 Vin 引脚时、某些充电器 IC 不会为 VSYS 线路提供任何信息。 从输入到 VSYS 输出的电源路径在许多情况下似乎完全关闭。 而且我们不能通过 I2C 与芯片通信、因为这些芯片不会响应通信尝试。 请参阅随附的 pdf、了解有关示波器屏幕截图的更详细一点的说明。
我们已经检查了装配线的温度曲线和我们正在使用的焊锡膏、它们应符合组件的要求。 我们已经用 X 擦了焊料,我们也找不到任何错误的东西。 而且、当我们用新的组件手动替换故障的组件时、电路板开始就正常工作了。 另外、我们认为这不是过流情况、因为我们在连接电源输入时不会看到任何类型的断续。 在 PDF 中、显示了一个由电池供电的150mA、并且输出电压上升至大约2伏。 我们没有关于150mA 电流的解释、并且奇怪的是、一些发生故障的 BQ25180会向 VSYS 线路提供一些电压、而另一些则完全没电。
BQ25180元件是否已知对装配线条件非常敏感? 似乎几乎完全相同的元件 BQ20180都具有稍低的充电电流。 该 BQ20180在制造方面是否会更"稳健"(可能已做出一些改进)? 另外、BQ25181还采用原型设计阶段和完全不同的封装。 此组件是否即将上市以及是否能够更轻松地使用?
此致、
M·奥利凯宁
e2e.ti.com/.../BQ25180_5F00_Measurements_5F00_Feb17_5F00_2023.pdf