主题中讨论的其他器件: BQ25790、 BQSTUDIO
您好、TI!
我正在使用 BQ25792、并想提高电池充电速率、 以便使我的电池能够快速充电。 您能否建议我在驱动器和器件树侧哪个参数负责快速充电。
我保持了2S 配置、并将 ILIMZ 电压保持为最大值。
我 增加了 2A 至3A 的 ICHG 在我的 设备树中:
电池:电池{
兼容="简单电池";
恒定充电电流最大微安=<300000>;
恒定充电电压最大微伏=<4352000>;
预充电电流微安=<180000>;
充电-期限-电流-微安=<180000>;
};
充电器@6B{
兼容="ti、bq25790";
REG =<0x6b>;
Monitored-battery =<&bat>;
ti、watchdog-timeout-ms =<40000>;
input-volte-limit-microvoltage =<4500000>;
输入电流限制微安=<2400000>;
};
您能不能建议对相同的驱动程序代码所做的其他更改。
谢谢。此致、
A·阿比内特