这是我第一次处理 PoE 设计。 我决定在第一个设计中使用 TPS23755、但随着我继续绘制电路并选择所需的元件、很遗憾我不得不意识到我无法从设计中使用的 LinkCom "LDT0950-50"获取 PoE 变压器的样片。
我试图找到替换部件、但我找到的两个部件规格不完全相同。
-) Wuerth Electronics:部件号:7491199112
-)线艺;POE13P-12L
电感值的参数不同- 127µH 而非150µH
和
匝数比也不同为2:1:1、而不是2.25和2.57。
我能说的是、我的设计不需要输出电压正好为12V。 本设计允许输出电压在9V 至14V 范围内。 但是、对于用于为 TPS23755供电的辅助绕组、不同的匝数比不会产生影响。
您能否给我一些提示、说明我可以使用 TPS23755进行哪些操作、而您无法从参考设计访问您的变压器?
希望你能帮我。
此致
约翰·特费尔哈特