This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2727:过压和欠压闭锁

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2727, LM2737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303487/lm2727-over-voltage-and-under-voltage-latch-off

器件型号:LM2727
主题中讨论的其他器件: LM2737

以下陈述的含义是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试了解 LM2727和 LM2737之间的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有 OVP 和 UVP 功能。  如果输出电压超出18%的调节电压或下降30%、LM2727会关闭器件、并将保持关闭状态、直到完成/SD 循环

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dave。