This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289EVM:tps55289、具有6A 输出、用于功率 LED

Guru**** 2814145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55289EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298050/tps55289evm-tps55289-with-output-6a-for-power-led

器件型号:TPS55289EVM
主题中讨论的其他器件:TPS55289、、 USB2ANY

您好!


我目前正在采用 TPS55289降压/升压转换器评估模块、并将功率 LED 用作负载。 在我的测试中、我使用设置为4.5V/10A 的直流电源提供了输入电压。 当 TPS55289的 输出设置为5V 时、TPS55289会立即打开和关闭 LED、并且我通过 https://dev.ti.com/gallery/view/TPS55289/TPS55289/ver/1.1.0/上提供的软件禁用电流限制。

但是、将 TPS55289输出设置为4.2V 时会遇到问题。 虽然 LED 在4A 电流下可以正常工作、但我的要求是以6A 电流驱动 LED。 虽然这可以通过直接以5V 电压为 LED 提供直流电源来实现、但我的应用需要使用18650电池来将 LED 驱动至6A。

但是、如果我  使用 Panasonic NCR18650GA  为 TPS55289供电、LED 会正常工作、同时将 TPS55289输出设置为5V 并禁用电流限制、但 LED 电流不超过5A、甚至我将 TPS55289 输出增加到超过5V。

请您就此事提供指导。

此致、

萨卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakar:

    感谢您的联系。

    首先、让我检查一下实验结果。

    1.采用直流电源时、TPS55289可输出5V/6A、但只能输出4.2V/4A、不能高达6A。

    2.使用 Panasonic NCR18650GA 时、TPS55289可以输出5V/5A、即使输出电压更高、也无法增大 LED 电流。

    以下是我的评论:

    #1. 奇怪的是、输出电流不能是4.2Vout 和4.5Vin 时的6A、您能分享电感电流、SW1、SW2和 Vout 的波形吗?

    #2. 假设电池电压为3.7V、输入电流约为5V*5A/0.95/3.7V=7.1A、则可以触发平均电感器电流限制。 LED 的输出电压/输出电流要求是什么?

    BRS、

    布莱斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复#2:

    我已经在4.2V 完全充电的情况下测试了 Panasonic NCR18650GA 电池。 我使用的 LED 需要5V 的输出电压和6A 的电流。 这意味着我可以用6A 的电流驱动 LED、同时保持5V 的电压。

    我的目标是使 LED 在6A 的恒定电流下运行、电压输出不是关键因素。 为此、我将在 LED 中加入一个串联的 R-SHUNT 小值、以测量 LED 电流并向 MCU 提供反馈。 然后、MCU 将通过 i2c 控制 TPS55289、以确保6A 的稳定输出。

    LED 以6A 的最大电流供电30秒后、 下一步是降低 TPS55289的输出电压、使 LED 电流保持在1A。


    BTW、我 在测试过程中使用了 TPS55289EVM、并 使用 USB2ANY 通过 IT Web 软件成功控制它


    此致、
    萨卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakarin:

    很高兴知道您现在可以使用 EVM 实现这一目的。

    但从计算来看,假设电池电压为4.2V ,输入电流约为5V*6A/0.95/4.2V=7.5A ,高于平均电感电流限制的最小值,所以有些芯片可能无法输出 30W 与4.2Vin。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用设置为7V 和10A 输出的直流电源为 TPS55289EVM 供电时、我观察到、当连接到 LED 负载时、输出达到6A。 这导致了混淆并引发了性能问题、尤其是与使用设置为4.5V/10A 的电池或低直流电源相比时。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakarin:

    这是有道理的、因为当您将输入电压增加到7V 时、该器件将在5Vo 降压模式下工作、这意味着平均电感器电流限制将是输出电流限制、因此可增加高达7A 的负载。

    但如果您使用4.2V 电池、该器件将在具有5Vout 的升压模式下工作、这意味着 平均电感器电流限制将是输入电流限制、因此它可支持高达7A 的输入电流、但如果输入电压较低、则不支持5Vo/6A 负载。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我为  TPS55289EVM 提供电压4.5、则输出无法达到6A 也可以。 问题是、  当我将 TPS55289EVM 的输出电压设置 为5V 时、TPS55289EVM 的输出会立即开启和关闭

    我能否将 TPS55289EVM 设置 为即使输出没有达到5V 也始终具有输出?
    因为、如果我使用电池供电、我们在运行期间就不会知道电池电压。 或者、我是否需要创建  电池曲线以根据电池电压的变化相应地设置 TPS55289EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakarin:

    我想您可以在该应用中使用输出电流限制功能。 如果您将 ISP-ISN 电压限制设置为60mV、则输出电流限制将为6A、采用10m Ω Rsense。 1A 输出电流限制也是如此。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakarin:

    我们两周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯