This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:有关使用 GUI 进行 GPIO 设置的咨询

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296637/tps65994ad-consultation-regarding-gpio-settings-using-gui

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TUSB1104

我正在尝试通过 GUI 配置 GPIO、如下所示。

・GPIO0⇒Re 调试器使能控制

・GPIO4⇒Re 调试器的翻转引脚控制

・GPIO7 μ A 过流⇒输出

※其他未使用

我希望您检查 GUI 中配置的设置是否正确。

我认为 GUI 是一个专用工具、所以我是否有可能通过电子邮件或私人邮件直接与您咨询?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定何时应启用转接驱动器、您能否提供更多相关详细信息、以便我检查是否有合适的事件?

    对于翻转引脚控制、您可以使用电缆方向事件

    对于过流检测、使用可以使用以下事件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的回复。

    我已按如下所示设置端口1。 这种方法是否正确?

    ・GPIO0⇒Re 调试器使能控制

      GPIO0引脚连接至 TUSB1104的 SLP_S0#引脚(4引脚)。

    ・GPIO4⇒Re 调试器的翻转引脚控制

      GPIO4引脚 通过外部上拉电阻器连接到 TUSB1104的 FLIP/SCL 引脚(21引脚)。

    ・GPIO7 μ A 过流⇒输出

      用作通知芯片组过流检测的信号(使用外部上拉电阻)、过流输出信号低电平有效。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定  SLP_S0#是否应该由 PD 控制器控制、请先咨询转接驱动器团队。

    对于 GPIO4、您需要将事件映射到电缆方向事件(并取决于转接驱动器所在的端口)

    对于 GPIO7、您将需要放大事件故障条件低电平有效事件 (并取决于您将转接驱动器连接到哪个端口)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy

    感谢您的回复。

    客户尝试过您建议的方法、但它不能正常工作。

    (拔下电缆时置为过流、无法识别 USB 等)

    我收到了客户的电路图、是否可以通过电子邮件或私人消息直接与您联系?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、

    "我要你帮我一个忙。" 我会向您发送一个 E2E 好友请求、我们便可在其中与您进行交流。

    您是否也可以共享.pjt 文件?

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、您能  详细解释.pjt 文件的含义吗?  

    非常感谢您提前提供的支持。

    此致、

    洁宇市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    .pjt 文件指的是工程文件的文件扩展名。 工程文件包含定义器件功能的用户可配置设置。

    此致