This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5520:

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296670/lp5520

器件型号:LP5520

您好,先生
我们希望应用 LP5520为 LCOS 显示屏实现色彩时序照明。 每个通道的目标最大驱动电流为25mA。

参考电路如下。

我们在红色通道上有8个红色 LED 灯串、在绿色通道上有4个绿色 LED 灯串、在蓝色通道上有4个蓝色 LED 灯串。 我们将对 RGB 照明进行手动 PWM 控制。

有一些问题需要澄清。

LP5520是否支持不同的 RGB 照明升压电压?

2.对 RGB 和帧率高达360Hz 的手动 PWM 控制。 可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    请参考以下评论:

    1. LP552是否支持不同的 RGB 照明升压电压?

    [Jared ]:我认为 LP5520不支持此功能。

    2、对 RGB 和高达360Hz 的频率进行手动 PWM 控制。 可用吗?

    [Jared]:是的,是的。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jared

    对于问题1、我们对分离的 RGB LED 使用颜色顺序控制。 这意味着 、对于 R LED 检测、G LED 振铃、B LED 灯串、我们具有不同的升压电压。 请帮助重新检查是否可用。

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您是否意味着您会在不同的时间打开 R LED 灯串、G LED 灯串、B LED 灯串? 如果可以、我认为您可以在不同的时间设置不同的升压输出电压、以满足您的要求。

    因为我下星期一会不会,我会再次检查,并稍后给你一个明确的答复。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Jarred

    您是否确认了此想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    很抱歉这么晚才回复。

    如果您的意思是同时只有一种颜色、那么我想您可以通过接口在不同时间设置升压输出电压。

    BR、Jared