This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5862:计算扫描速度

Guru**** 2518350 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303522/lp5862-calculating-the-scan-speed

器件型号:LP5862

大家好、  

我正在计算 LP5862的扫描速度。 能否检查我的计算结果是否正确?

1.当 t_PWM 为8μs、t_sw_BLK 为0.5μs 且 t_PHASE_SHIFT 为8.6μs 时、T_LINE_SWITCH 为0.05μs。

2.当 Scan_line#为2时、T_sub_period 为17.2μs。

3.要检测 LED 开路(LOD)和 LED 短路(LSD),需要连续的4个子周期。 因此、至少需要68.8μs 才能检测一个 LED 开路或一个 LED 短路。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    没错!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared-San:

    谢谢你的答复。 下面的计算情况如何?

    1.当 t_PWM 为8μs、t_sw_BLK 为0.5μs 且 t_PHASE_SHIFT 为8.6μs 时、T_LINE_SWITCH 为0.05μs。

    2. 18 t_line_switch 持续时间需要达到1个 t_sub_period'。 因此、t_sub_period'是154.8μs

    3.当 Scan_line#为2时、T_sub_period 为309.6μs。

    4.要检测 LED 开路(LOD)和 LED 短路(LSD)、需要连续的4个子周期。 因此、至少需要1238.4μs 才能检测一个 LED 开路或一个 LED 短路。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    这是不正确的、因为 LINE_SWITCH 时间错误。

    BR、Jared