This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BAT 短路

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304406/bq25792-short-circuit-in-bat

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750

大家好!

我们以正在从事一个涉及 TPS25750和 BQ25792电路的项目的学生为例。 我们最近启动了一个线程"TPS25750:PPHV 无电压"、因为我们在该过程中遇到了一些问题、但该线程"已解决"、现在我必须再次启动一个新的线程。 最近、我们在 SYS 和 BAT 上发生了短路、但事实证明、 在焊接 PCB 时有一些错误(C19 短接)、现在仅在 BAT 中存在短路。 不过、问题仍然存在:BQ25792 IC 是否已失效、或者是否有可能以某种方式修复它? PCB 很好、我已将 IC 放在空 PCB 上并在执行此操作之前对其进行了检查:BAT 中没有短路、但当 BQ25792存在时、BAT 短路。

提前感谢!

此致、

多曼塔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domantas:

    BQ25792可能已损坏。 我建议更换 IC。

    此致、

    杰夫