This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:连接负载时输出电压会降低

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299043/bq24773-output-voltage-decreases-when-load-connected

器件型号:BQ24773

您好!

我们使用的是 BQ24773模块。 当我们将它连接到负载时、它的输出电压突然下降。
问题在于第二版,第一版运行良好,唯一的区别在于布局。

测试条件

1)我们在默认设置下进行了测试(POR)。
2)适配器电压12V/5A、我们观察到 HIDRV 引脚电压为11.5V
3) VSYS 引脚为9V、当我们将200mA 负载连接到 VDD_SYS 引脚时、它会降低到4V。(输入电压恒定为11.5V)
4)我们观察到、当我们将负载连接到 VDD_SYS 时、高侧 MOSFET 栅极电压会随输出电压而降低。
5)我们断开适配器的连接,然后连接电池。 它在1A 负载下也能正常工作。

e2e.ti.com/.../5808.BQ24773.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、  

    感谢您与我们联系!

    发生这种行为时、您是否有示波器捕获?  

    两种布局之间有何差异?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-请找到 IC 高侧(Q1)和低侧(Q3) MOSFET 的连接、测量和比较的逐级电压、栅极电压差、开关频率差。 在旧版本中、相位时的频率是带负载的1.18MHz;在新的电路板中、它是相位引脚、高侧栅极、低侧栅极  300kHz 处的3MHz 噪声。

    这两种布局之间有什么区别- 第一版8层(顶部、GND1、sig1、PWR1、PWR2、sig2、GND2、底部)- sig 1-:相位、栅极驱动和其他反馈 信号、电力线布线顶部(Ic 置于顶部)。

    新版本4层(顶部、电源、GND、底部)--:相位、栅极驱动器和其他反馈信号顶部和底部布线,电源线布线顶部(Ic 位于顶部)。

    e2e.ti.com/.../BQ24773RUYR-test-repor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、  

    感谢您捕获波形。 我将进一步研究这一问题、并在星期四之前向您提供反馈。  

    同时、请参阅布局指南以确保新版本的布局正确:

      e2e.ti.com/.../BQ24800_5F00_BQ24780s-Layout-Guideline-_2800_2_2900_.pdf

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    谢谢您重播

    请在布局图下方找到、相位线已高亮显示。

    线宽8mil、长度617mil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    您能否共享布局文件? 我会研究一下、让您知道我是否看到任何明显的问题。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我已将其作为私人消息发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、  

    谢谢、我收到了布局文件。 我会在周五前进行审查并提供反馈。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    这有什么更新吗?

    此致、

    阿诺普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、  

    感谢您的耐心。

    我仍在检查布局、需要一些额外的时间(星期一)来向您提供反馈。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    是否有任何 发现

    此致、

    阿诺普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、  

    感谢您的耐心。  

     我没有看到任何明显的电路板布局问题。

    需要注意的一点是、BQ24773只能支持600kHz 到1.2MHz 的开关频率。 默认开关频率为1.2MHz。  

    您能否尝试替换 MOSFET 和/或 IC、并告诉我这是否会对开关频率产生影响?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看

    我们更改了所有器件、但没有进展。

    此致、

    阿诺普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、  

    感谢您的反馈。 开关频率是否仍相同? 您能否提供有关电路板所做的更改和结果的更多信息?  

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    是的、开关频率的噪声仍然相同。  

    我们更改了所有 FET、IC、电感器、LIM 电容器和感应电阻器。

    您能否提供使用此电路的最低要求?  

    此致、  

    阿诺普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、  

    感谢您的耐心。  

    我们建议遵循 BQ24773EVM 设计和布局。 请参阅下文了解附加的 Altium 布局文件以供参考。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    e2e.ti.com/.../PWR540B_5F00_NoLogo.PcbDoc

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的支持。

    此致、

    阿诺普