This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:MPPT 输入50V 时器件损坏

Guru**** 2384160 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303741/ucc27201a-device-damage-when-mppt-input-50v

器件型号:UCC27201A

大家好、

我的客户正在使用我们的 UCC27201A。 它们使用 MPPT 电压作为反激式的输入、反激式输出12V 为 UCC27201A 供电。 UCC27201A 部分 sch 如下所示:

它们会发现、当 MPPT 输入高于50V 时、我们的 UCC27201A 将损坏、输出异常、如下所示:

(CH1:高侧 MOS  VgsCH25引脚);HI(CH36引脚);LI(CH4:低侧 MOS  Vgs)

我已要求他们检查当 MPPT 为50V 时、12V 输入是否稳定、因为最大 VDD 为20V。

您能否还帮助您检查输出为何异常、以及是否有任何其他事情需要客户检查以确定器件损坏的根本原因?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    感谢您提出有关 UCC27201A 的问题。

    是 VDD 上超过20V 绝对电压的电压。 在输入为 MPPT 的50V 期间该引脚的最大额定值是多少? 您能否捕获较低输入电压和 MPPT 的50V 输入下的 VDD 波形?

    该50V 条件是反激式的峰值还是稳态?

    如果超出 VDD 引脚的额定值、则无法保证发生该事件后的操作。

    如果您有任何疑问、请告诉我您对此的发现是什么以及您是否有任何其他问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我要求客户检查12伏 VDD、表示稳定。

    但 MPPT 的50V 是不稳定的、它某个时候会有大的下降至25V。

    他们想知道我们是否需要在 VDD 上添加一个限流电阻器?

    他们还想知道我们的器件损坏中的哪一部分会导致该 LI 始终很高?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    VDD 保持稳定是很好的、VDD 上的限流电阻器可能是一个好主意。 请注意、由于最初为自举电路充电的电流限制、启动时间会更长。  在选择 VDD 电阻时、最好先使用1欧姆电阻器。

    LI 始终为高电平时、LO 将闭合低侧 FET、然后当 HI 变为高电平时、高侧 FET 将闭合、从而导致击穿情况。 这会产生到接地短路的总线电压。

    Li 总是高电平不是栅极驱动器损坏的结果、而是由控制器确定、因此可能会损坏它、进而导致击穿和驱动器损坏。

    测试了多少个器件、损坏了多少个器件? 驾驶员是唯一损坏的东西吗?

    您能否获取 LO 和 HO 的示波器图、因为这是驱动器确定的? Li 和 HI 由您的控制器确定。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    很抱歉、我发送了错误的信息。

    他们发现损坏器件的低侧 MOS 始终高、而不是 LI。 (您可以参考低侧 MOS 和 HI & LI 的波形 CH4 Vgs)

    您能帮忙检查 我们器件的哪一部分损坏会导致该 低侧 MOS 始终为高电平吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    如果低侧输出保持高电平、可能会损坏输入级或输出级。 为了验证这一点、您可以将每个引脚的电阻读数读取到 VSS 中、以确定发生故障的位置。

    驱动器是唯一损坏的器件还是 FET 也损坏的器件? 发生了多少次故障?

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔