请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28700-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC28700
您好的专家
我在 UCC28700数据表中看到了 VVDD (on)和 VDD (off)参数。 这些参数似乎与 UVLO 功能相关。

那么、这两个参数是什么意思呢?
VDD 开启阈值是否意味着当 UCC28700启动时、VDD 电压应高于 21.0V、否则 IC 无法启动?
VDD 关断阈值是否 意味着当 UCC28700关断时、VDD 电压应低于 8.1V、否则 IC 无法关断?