This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:获取电池输出电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302393/bq25730-get-the-battery-output-voltage

器件型号:BQ25730

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我们想要读取电池输出电压、因此我们针对 BQ25730数据表进行了确认、并认为我们可以通过读取下面的寄存器来获取电池电压。

9.6.10 ADCVSYS/VBAT 寄存器(I2C 地址= 2D/2ch)

但是、当我实际读取该寄存器的值时、仅返回0。

我们不知道此寄存器的值为什么为0。

如果我们需要获取电池的输出电压、您能否告诉我们如何实现?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要首先为 VBAT 启用 ADC、设置从 ADC 采样数据的频率(一次触发或每1秒)、然后启动寄存器3Bh/3Ah 中的 ADC 以读取电池的有效值。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munir-San,

    感谢您的支持。

    我们将尝试遵循您的建议。

    此致、

    毫米