This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:D-/D+引脚是否受到内部 ESD 保护?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303138/bq25629-are-the-d--d-pins-internally-esd-protected

器件型号:BQ25629

您好!

我们想知道、BQ25629是否在 D-/D+引脚上集成了 ESD 保护、或者我们是否必须为这些引脚添加外部 ESD 保护?

我们的担心是、带静电充电的用户可能会触摸 USB 电缆上的 D-/ D+引脚、从而导致 BQ25629芯片损坏。

提前感谢、

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Franz:

    我们正在检查并将告知您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Franz:

    D+和 D-引脚具有 ESD 保护功能、额定值如下:

    谢谢。