在我的应用中、Vin =Vusb=5V 用于为电池充电(1节、4.2V、1000mA)
如果深度放电或电池电压较低、系统应以 Vbus 电源运行
根据数据表、以下情况下提供的输出电压为5.5V、输出电流为4.5A
1) wtih vin=5.V、Vbat=0V (无电池)持续 Vout 和 Iout 将是什么
2) wtih VIN=5.V、Vbat=2.5V (深度放电电池)持续 Vout 和 Iout 是多少
3) wtih vin=0.V、Vbat=4.2V (充满电的电池)连续的 Vout 和 Iout 是多少
4) wtih vin=5.V、Vbat=4.2V (充满电 的电池)连续的 Vout 和 Iout 是多少