This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25175:检查是否可以使用 BQ25175的 TS 引脚调整温度范围。

Guru**** 2508515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25175, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304444/bq25175-check-whether-the-temperature-range-can-be-adjusted-using-the-ts-pin-of-bq25175

器件型号:BQ25175
主题中讨论的其他器件: BQ25170

您好、TI 专家。

可以通过 BQ25175的 TS 引脚控制温度范围吗?

如果可能、您能否解释一下如何实现?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Grady

    BQ25175 TS 引脚范围和行为与 BQ25170类似、可以使用外部电阻器进行调节。  请参阅 BQ25170数据表第7.3.2.4节和表7-3。