This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:有关 Isupply 的问题、请参阅《如何使用 LM5155设计升压转换器(ti.com)》)

Guru**** 2512525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303233/lm5155-q1-question-about-isupply-in-how-to-design-a-boost-converter-using-lm5155-ti-com

器件型号:LM5155-Q1

您好的专家

阅读本应用手册时应了解:如何使用 LM5155设计升压转换器(TI.com)

无法找到如何计算 Ibsupply。

我知道 Isupply 意味着 升压转换器的输入电源电流。 但如何获得2.985A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    输出功率或输出电流和电压需要由应用要求定义。
    在理想系统中(效率= 100%)、Pout =引脚。 通过这种方法可以计算输入电流。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白了。 如果我使用 效率= 100%、Vout=24V、Iout=2A、Isupply=2.985A、则 Vsupply=16.08V

    如果使用 效率= 90%、Isupply 接近2.985A