This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:负输出

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603, LMZ34002, LMR51610, TPSM5601R5H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301391/tpsm63603-negative-output

器件型号:TPSM63603
主题中讨论的其他器件: LMZ34002LMR51610TPSM5601R5H

大家好!

我有一个关于 TPSM63603的负输出电压的问题。
如下图所示、是否可以实现-12V 输入和24V 输入的输出?
因为输出电压不够、所以我觉得不能输出-12V 的电压。
我的理解是否正确?


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji

    我认为问题将是电压应力。 降压配置中的电压应力为(Vin+|Vo|)、而不是(Vin)。  如果输入电压低于24V、它应该能够输出-12V。 您的应用需求是什么?

    Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI

    感谢您的答复。
    客户希望输入24V 和输出-12V。
    LMZ34002是可以使用的器件吗?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji

    这里的终端设备是什么 ?输入电压裕度是多少、40V 可以?  

    至于 所需的 Iout、 我们在这里只考虑模块吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI

    感谢您的答复。

    输入电压=24V
    VOUT=- 12V
    IOUT= 0.5A

    客户需要电源模块。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji

    输入源是什么、Vinmax 是否大于24V?

    客户是否会查看 TPSM5601R5H?  

    如果客户考虑使用转换器、我会推荐 LMR51610。 还有一份  有关 用作反相降压/升压转换器的 LMR51610应用手册。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI

    感谢您的支持。
    由于客户申请了电源模块、我将向客户推荐 TPSM5601R5H。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji

    表示感谢。

    Br.