This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:OPN 差异

Guru**** 2554360 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304518/lp87745-q1-opn-difference

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR6843

大家好、

我有疑问。 我在 TI.com 上看到两个 OPN。 区别是什么?

哪一种适用于 AWR6843?

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shoji、

    两个 OPN 的唯一区别是看门狗长窗口超时 WD_LONGWIN[7:0])设置。

    LP87745101RXVRQ1 :504ms

    LP877451A1RXVRQ1:5040ms

    但其他 OTP 设置是相同的。 所以、基于这个、客户可以决定哪一个更适合他们的应用。 在 LP877451A1-Q1中、WD 需要在5秒内得到维护、而在 LP87745101-Q1中、需要在0.5秒内得到维护。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishtiaque、

    感谢您的快速响应和回答!

    此致、

    庄司