This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:bq24072 CE 控制详细信息

Guru**** 2511785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294695/bq24072-bq24072-ce-control-details

器件型号:bq24072


在我们的器件中、即使 CE 引脚连接到 USB 电源、我们也会使用固件根据我们的要求禁用和启用该引脚。
1.通过硬件控制的软件事件来控制 CE 引脚会发生什么情况?
2.我们通过运用这种方法来面对一个问题。 IC 无法正常工作。 移除电源后、CE 仍处于启用状态。
请分享您的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、您好!

    感谢您提出几个问题、帮助您理解问题。

    禁用和启用 CE 引脚的频率是多少?

    您采用什么测试程序? 您在测试中是否使用了电池?

    CE 引脚是输入、当您说仍然启用时、您意味着仍然存在输出电压或 CE 引脚没有被拉至接地?

    您是否有任何示波器图或测量结果?

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用和启用 CE 引脚的频率是多少?

    我们每天大约900次启用和禁用 CE 引脚。

    您采用什么测试程序? 您在测试中是否使用了电池?

    是的、我们在我们的器件中使用了电池、并且在充电状态下对电池进行了测试。 当器件连接到充电器时、IC 将开始为器件供电、同时为电池充电、但在我们的测试用例中、我们会根据需要随时停止为电池充电。

    我们的怀疑是,它导致任何问题的工作的 IC。

    CE 引脚是输入、当您说仍然启用时、您意味着仍然存在输出电压或 CE 引脚没有被拉至接地?

    当我们持续测试时、我们遇到了一个问题、即1个或2个测试器件中的电池无法正常充电。 我们检查电池是否处于良好状态、我们怀疑 IC 有问题、因此我们更换它并再次测试设备、然后电池充电良好。 为什么会发生这种情况? 请提供您的建议。  

    您是否有任何示波器图或测量结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、您好!

    只是一些问题、这么多次启用/禁用器件的目的是什么? 不是我们所测试的那样循环使用 CE 引脚。  

    不正确充电意味着什么? 发生这种情况时、蓄电池的电压是多少?  

    是否可以测量 ILIM、ISET 和 TS 引脚上的电压。 发生此问题时 PGOOD 和 CHG 的状态。  

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Rafael Camarillo、

    只是一些问题、这么多次启用/禁用器件的目的是什么? 不是我们所测试的那样循环使用 CE 引脚。  

    -我们在我们的设备中使用温度传感器,它是我们产品的核心。 由于为传感器充电、错误率很高、因此我们定期启用和禁用 CE 引脚。  

    不正确充电意味着什么? 发生这种情况时、蓄电池的电压是多少?  

    -电池的电压为4V。 即使为 IC 供电、充电状态指示引脚仍处于高电平。

    是否可以测量 ILIM、ISET 和 TS 引脚上的电压。 发生此问题时 PGOOD 和 CHG 的状态。

    -是的,我们将很快检查电压和更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael Camarillo、

    我们正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan:  

    期待您的最新动态。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔·卡马里洛

    我们想知道、如果多次启用和禁用 CE 引脚将在 IC 中造成任何挫败感、或者是否可以这样做。 请告诉我您的建议。