This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:放电电流设置问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296373/bq24780s-discharge-current-setting-problem

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、TI 团队、

我们已将 BQ24780S 的放电电流寄存器(0x39H)设置为0x1400h (5.1A)、但 实际 测量的放电电流为6.12A。 我们已读取0x39h 寄存器的值并获得0x1400、 这意味着写入成功。

我们需要进行笔记本电脑的安全认证、对最大持续放电电流的要求必须在1C (5.1A)以内。 BurnlnTest 老化的测试环境, 即笔记本电脑已完全插入 USB 负载,模拟电池放电条件下的最大功耗。

您能帮助分析此问题的原因吗?  电流检测电阻(RSR)为10-mΩ。

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    感谢您与我们联系!

    默认放电电流限值为6.144A (6.12A 看起来与默认值接近)。 是否启用了看门狗计时器?

    ILIM 引脚上的内部放电电流限制设置是什么?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    看门狗定时器启用且 ENABLE 位[14:13]设置为11 (175s)。

    有关 ILIM 引脚上的内部放电电流限制设置的问题。 寄存器0x38h 的位[7]设置为0。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    您能否尝试禁用看门狗计时器、看看您是否观察到预期的放电电流?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的建议。  当我们尝试禁用看门狗计时器时、我们发现 ChargerOption0寄存器(0x12h)的读值始终为0x2A54、无论写入什么值、即使写入0x0000也是如此。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    是否使用 bqStudio 进行评估? 我建议先使用 GUI 禁用看门狗计时器、以查看是否可以解决问题。 请告诉我您在这里观察到了什么。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    我将关闭该主题、因为我尚未收到任何更新。  

    如果您有其他问题或疑虑、请随时打开新话题。  

    此致、  

    A·克德尔