This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010081, UCC28911, UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283527/dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:TIDA-010081UCC28911、UCC25640、 UCC25660、UCC25660EVM-064

您好!

我想知道 TI 是否具有可满足以下所需规格的直流/直流转换器支持。

I/P= 400VDC

O/P=48Vdc @ 20A。

恳请支持

谢谢

博斯科公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosco、

    查看 TIDA-010081 、看看它是否对您有用。 这是一个基于 Webench 的设计、您也可以参考。 我们即将预发布全新的 LLC 控制器、该控制器可立即上线。 下面是 重点介绍部分新特性的选择指南。  

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢。  

    我浏览了 TIDA-010081、但看到 i/p 是交流类型。

    但我需要 I/P= 400VDC、 O/P= 48VDC @ 20A。

    PL.、建议

    此致

    博斯科公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosco、  

    PFC 级的输出通常为400V。 因此、如果您在 PFC 之后连接400V、这应该接近于您正在寻找的器件。

    这可以回答您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢。 这很好。

    希望我能继续从 Vbus 电路设计、不做任何设计更改、包括变压器等。

    还想检查 Vbus 线路之间是否需要任何滤波器电路? 如果是的话,你可以说,建议一个。

    谢谢

    博斯科公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bosco。  

    如果您对电流输出功率级感到满意、应该无需更改任何内容。 由于我不知道您是如何提供400V 的、因此建议可能需要哪些滤波并不容易。 对于 LLC 输入级、关键是在 VBUS 上具有足够的大容量电容。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的快速响应和支持。

    我提供的400VDC 输出来自具有高功率的电源(400VDC @40A )。 这就是 需要检查是否需要任何滤波器的原因。

    另外还想知道这是否是高功率(400VDC @40A)。 提供给 VBus 线路。 而无需更换任何元件?

    谢谢

    博斯科公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosco、

    是的、此参考设计的功率级针对 ~18.5A 进行了优化。 使输入电源能够支持更大的功率、只能确保 VBUS 在满负载时保持稳健。 请记住、电源输出的电流远小于负载电流。  输入侧的电流应该小于3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我没有得到这一点 " 请记住、电源输出的电流远小于负载电流。  输入侧的电流应该小于3A。"

    您已提到这些组件。 您能解释一下吗?

    谢谢

    博斯科公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosco、

    以功率为例、如果您要提供48V/20A 电压、则功率为960W。 在输入端、假设转换效率为100% 960W/400V= 2.4A。 如果您的 LLC 级效率达到90%、那么只会将输入电流增加至大约2.7A。

    明白了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:


    感谢您的澄清。

    此致
    博斯科公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我需要对计算进行一些更改以实现48V @ 20A。 我在设计指南中看到了所有计算公式。

    如果您 可以共享设计计算 Excel 工作表来加快

    此外、我看不到 AUX 电路和变压器的计算。 PL、共享

    谢谢

    博斯科公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosco、

    您是否指提供 pri_15V 电源轨的辅助绕组? 这是通过 UCC28911的辅助绕组生成的。 该器件的 Excel 计算器 现已推出。  UCC25640的 Excel 计算器现已 推出。  

    此外、我们还预发布了最新的 LLC UCC25660。 这种新型控制器可能更易于使用、因为它对布局的敏感度较低。  

    我希望这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您分享所需的详细信息和最新器件。(将考虑这一点)。

    关于 AUX 电源、我没有找到任何变压器计算结果。 T2下方的一个。

    页 S:我已下载 excel 计算、但尚未查看 AUX 变压器计算是否已包含在内。

    谢谢

    博斯科公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosco、

    辅助计算从 Excel 计算器的第85行开始:

    此致、

    约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢。 明白了

    此致

    博斯科公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我已经浏览了 您建议的最新 LLC UCC25660、这似乎是一个更好的器件。

    请分享 UCC25660EVM-064的设计文件(设计指南、sch、BOM、光绘文件、PCB 布局等)。(这对我而言会是不错的参考)

    谢谢

    博斯科公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosco、

    我已请求我们的应用工程师将这些发送给您。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的支持

    此致

    博斯科公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosco、

    欢迎您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我已经向您发送了我的要求计算表。  

    您能否检查并更新?

    谢谢

    Bosco. N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosco、

    我已要求我们的此器件应用专家进行详细查看。 不幸的是、他在12月3日之前不会再到办公室上班。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢。  将等待应用专家的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosco、

    感谢您的耐心。 我希望能够在星期一之前获得解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosco、

    我的应用专家确认您的计算没问题。 您可以使用当前值继续进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我在网站上找不到 UCC25660EVM 模型仿真。

    请提供下载链接。

    谢谢

    Bosco. N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosco、

    它还没有在网站上、但应该很快就会发布。 该延迟试图加快模型的运行速度、从而使其更快。 这是一个 Simplis 模型、您可以使用它吗? 否则、最好申请 EVM。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    谢谢。

    我要查找 PSpice 或 Simplis 模型。

    此致、

    博斯科公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosco、

    我已向您发送了预发布的 SIMPLIS 模型。  

    希望这有助于您快速入门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最受欢迎