请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1101A-SP 您好!
硬件的增益和相位响应与 TI 网站提供的 PSPICE 模型或 TINA 模型不匹配。 使用此部件的项目需要最坏情况电路分析(WCCA)。 在为 WCCA 使用 SPICE 仿真之前、需要进行硬件/模型验证(例如 EVA、Monte Carlo 等)。 我希望对这种差异有更多的了解。
谢谢!
乔治
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
硬件的增益和相位响应与 TI 网站提供的 PSPICE 模型或 TINA 模型不匹配。 使用此部件的项目需要最坏情况电路分析(WCCA)。 在为 WCCA 使用 SPICE 仿真之前、需要进行硬件/模型验证(例如 EVA、Monte Carlo 等)。 我希望对这种差异有更多的了解。
谢谢!
乔治
您好、George、
您能否确认您使用的是哪种 PSpice 模型? TINA 模型只是标称 PSpice 模型的翻译版本、因此其行为应基本相同、减去由 仿真设置或仿真器本身引起的任何微小差异。
如果您尚未使用 WCA 模型、则 WCA 模型应该是用于任何频率响应仿真的模型、因为它是为此目的而开发的。
如果您已经在使用该工具、但仍然发现存在差异、能否分享您的项目文件以及硬件方面的任何原理图、测试结果或摘要、以便我了解您看到的内容?
谢谢。
莎拉