This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803:UCC2803启动有问题。 电源设计器中存在缺陷?

Guru**** 2595340 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2803, UCC2802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304347/ucc2803-ucc2803-problem-with-startup-bug-in-power-designer

器件型号:UCC2803
主题中讨论的其他器件: UCC2802

大家好!  

我使用 UCC2803制作了直流/直流转换器、该转换器基于 TI 电源设计器 WEBENCH 设计报告。
我以前从未使用过反激式转换器、因此第一次试用时、我 完全复制了  TI 电源设计器的参考。  

在实际测试样本中、我遇到了启动问题和一些过热问题、我认为这是由于器件选择错误造成的。  
TI 电源设计人员建议 使用 UCC2803和 IRFS4227PBF 作为电源交换机。  

 
基本上、UCC2803 的 开启阈值是4.1V、但  IRFS4227PBF 的最小 Vgs 电压可超过5V。  
因此在示波器上、我只看到短暂的启动脉冲4.1V。 这些脉冲不足以启动 IRFS4227PBF、因此该设置无法启动。  

如果我进行强制启动 (在 UCC2803D 的 VCC 引脚上短时间施加10V 的电压)、该设计就会开始工作、但缓冲电阻器会发热很大。  
我将尝试  用 开启阈值12.5V 替换 UCC2803到 UCC2802、并检查这是否有帮助。  

只是想关注这个错误、电源设计人员的开发人员。 随附报告。   谢谢。   

e2e.ti.com/.../CoreCoilformer221-_2800_2_2900_.pdf

 e2e.ti.com/.../WBDesign221.pdf

  
此致、
阿纳托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的转换器最低输入为36V。 根据 Webench、假设 Vin 将一直达到最小36V、此时 VCC 应> 5V。  

    因此、在测试中、您应向靠近辅助偏置的 VCC 施加电压以在稳态下提供电源、而不是使用4.1V 进行测试。

    除了您的测试设置外、Webench 似乎没有什么问题。   

    此外、Webench 还提供入门设计以进行基准测试。 您必须对设计进行调整、以解决您可能遇到的任何问题。 Webench 无法提供经过测试的设计、并回复使用 Webench 的设计人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  
    我的意思是、请看。
     
    在默认状态下、  UCC2803的启动脉冲具有4.1V 的振幅、这不足以打开 MOSFET。  因此设计无法开始工作。  
    此波形是在48V 输入电源电压  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的发现似乎是 VCC 无法达到预期的 AUX 10V、因为根据 AUX 绕组的变化、其稳态电压应约为10V。但由于切换、VCC 的充电电压不能超过4.1V。

    因此、UCC2803不是可用于从 UVLO 开启的正确加电器件。

    我认为这些应是基准调试工作的一部分。 您可以更改为此系列中的不同器件、但也可以增加电流、因此允许 VCC 进一步充电、直到 AUX 接管为止。 但该设计的 Webench 看起来并未涵盖这些内容、因此这些内容成为一项基准调试任务。

    另一个可能的原因是 Webench 设计是基于典型设计、不考虑最小值和最大值。 MOSFET VGS 的最小电压为3V、最大电压为5V、因此根据常识、4V 很可能是其典型值、因为其数据表中没有明确规格。 您只是一个具有 VGS 的器件、这并非典型情况。

    我认为这很正常、因为 Webench 仅提供一种设计来帮助您开始设计、但设计依靠设计人员找到问题来解决、直到可以接受为止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    谢谢。
    是的、正在进行的工程调试。  
    对于 TI 设计人员而言、这主要是一个注意事项、我想做得更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 会让 webench 团队知道。