This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:充电器 IC 没有为锂离子电池充电设置输出电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302750/bq24040-no-output-voltage-set-by-charger-ic-to-charge-li-ion-cell

器件型号:BQ24040

您好!

我设计了一个使用 BQ24040为锂离子电池充电的电路。 我试着弄清楚电池不充电的原因、但经过几天的研究数据表和测量输出、我不知道如何解决这个问题。 我使用 USB 适配器电源测试了电路、在电池连接到输出端和未连接电池的情况下、但没有变化。 我尝试了 TS 引脚悬空的电路、但 完全没有变化。

该电路如下所示、我通过 IC 引脚测量的值如下所示:

输入= 5、2V (来自 USB 电源)

OUT = 3、53V (实际电池电压、但不进行任何类型的 充电)

CHG = 2、7V

PG = 0、0V

Iset2 = 5、2V

Iset = 0V

预测= 0V

数据表仅包含以下信息:

CHG (高电平)=不充电

PG (低电平)=输入电压高于 Uvlow 和 Vout

如果您能提供任何帮助或提示、我将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克劳斯

    电路看起来正常、未发现任何问题。

    电压读数显示单元处于未充电或关机状态。

    悬空 TS 引脚应该会将装置置于电源模式(TTDM)、并且您应该会看到4.2V 的输出。

    请尝试以下操作:

    1.) 检查 ISET 或 TS 引脚是否短路、这两个都将关断装置。

    2.) 另请尝试将 ISET2接地作为测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的答复。 我尝试了你的两个建议(有和没有电池连接),但没有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克劳斯

    需要查看以下几个应用手册:

    1.)  https://www.ti.com/lit/pdf/slua949

    2.)  https://www.ti.com/lit/pdf/slua901

    您是否有可以发送以供查看的 PCB 图?

    您有多少电路板显示存在此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您为我提供这些资源。 我会在接下来的几天给他们检查一下。  

    目前只有一个 BQ24040焊接到我的其中一个 PCB 板上。 我明天会尝试再焊接一个、让您掌握最新信息。

    下面是一张 PCB 图。 如果您有意或需要其他东西、我会提供给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢布局、没有看到任何问题。

    您是否有一台2ed 或3ed 设备可供尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,这可能是我的错,我应该保持更多的耐心,并找出它自己。 我尝试了我的第二个 PCB、我将焊膏放在回流炉中+将其烘烤得很精确、BQ24040现在工作起来非常好。 我曾尝试使用热风枪重新焊接第一个 PCB、但我认为这会损坏 IC。

    输出电压现在可以在4、0至4、2V 之间正常工作、到目前为止、我的电芯已充电至4184V。 现在唯一的问题是充电电流、但我会在接下来的几天进行检查、然后我会打开一个新的话题。  

    感谢您的提示和时间。 :)