This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1-Q1:TPSF12C1共模阻抗

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303188/tpsf12c1-q1-tpsf12c1-common-mode-impedance

器件型号:TPSF12C1-Q1

团队、

 在 Excel 计算表中查找要输入的共模阻抗的最佳方法是什么?
客户是否需要进行仿真、或者是否有更简单的方法?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    我假设您要查找 CM 扼流圈的共模(CM)阻抗。 最好的方法是直接测量它。 或者、我们可以根据扼流圈数据表中的阻抗曲线推导行为(等效电路)模型。 然后、可以在快速入门计算器中输入模型参数。

    我会给您发送一个 PPT 文件、其中包含有关这方面的更多信息。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢蒂姆!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、谢谢您提出的问题。